结果:找到"PCB更新,避免 新增/移除",相关内容1000条
  • 更新PCB时希望能直接更新到新的窗口
  • 现在是右键PCB选择在新的窗口打开之后再更新PCB,不会在新的窗口更新,而是直接新建一个标签,特别麻烦,希望能直接更新到新的窗口
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:bboy110 发帖时间:2023-08-27 08:45:00
  • 原理图不动,也不保存,直接更新到PCB,有几个元件发生了错误更新
  • 有几个器件,在原理图中什么都没改变,也没有保存,直接点原理图更新PCB,中间会把这几个器件删除然后再增加,要重新布局定位,每次都这样。但同样的器件,有几个在原理图更新PCB的过程中是正常的,没有删除再增加。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 错误 发帖人:登高揽景 发帖时间:2021-11-22 10:20:00
  • 建议增加按原理图选择性更新PCB。
  • 标准版,离线模式。在PCB图中用自主方式添加了几个封装,在后来设计的过程中,又改动了原理图。然后再按原理图更新PCB时,就会删除PCB上自主添加的那些封装,这过程中只是会提示修改和移除了哪些器件或封装。每次更新后都要重新手动添加回需要的器件封装,好麻烦啊。建议增加更新时,在更新器件列表名前增加勾选框,让用户自主选择,不需要更新或移除的封装或器件,将器件名前面的勾选框取消就好了。希望采纳!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCBPCB 发帖人:BoatLin 发帖时间:2021-10-10 15:35:00
  • 新人小白求教
  • 我在立创EDA设计了原理图,后来因为没有外网,PCB设计的时候是从立创EDA导出然后用AltiumDesigner10画的,现在有外网了,原理图做了些改动,可以把AltiumDesigner10画的PCB上传到立创EDA上进行更新吗?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB Altium Designer 发帖人:惊心动魄 发帖时间:2021-09-07 09:23:00
  • 原理图更新PCB,器件位置变化求助
  • 原理图更新PCB,原来位置全部变化,难道要重新画吗?求助,怎样能控制不新增和移除?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB / 发帖人:ls117 发帖时间:2020-09-23 16:08:00
  • 【教程】解决版本更新后导入更新全部器件偏移重排的方法
  • 立创EDA为了彻底解决导入更新后会有时器件位置发生移动的问题,完善了导入更新的逻辑。在6.3.32之前的版本没有考虑到一些特殊的情况,导致出现了导入更新后全部删旧放新了。6.3.32已经解决。请按照下面的教程处理这个偏移的问题。在6.3.27之前是怎么处理导入更新的?原来是利用位号(编号)进行关联,假如有位号修改了,那就会偏移,为了解决这个问题,我们6.3.27开始采用是器件的内部ID,内部ID第一次创建后就不会改变,稳定性非常好。将完全地,彻底地解决导入更新偏移问题。-从v6.3.27开始,更新PCB将通过器件ID进行相互对应。在首次打开旧文档后,编辑器会根据器件的编号重新分配器件ID(不...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 导入 PCB 重排 位置错乱 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-03 11:02:00
  • 如何在原理图中手动为元件引脚添加网络
  • 在原理图转成PCB,显示有未完成的网络,如检查确实有需要修改的网络,请问如何修改?以及如何新增和删除网络?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 如何修改网络 如何网络 如何删网络 PCB 发帖人:Aimy 发帖时间:2020-03-19 13:48:00
  • PCB更新问题
  • 立创EDA软件是谁设计的,元件标号更改后PCB更新,就是移除新增,而不是替换,真的醉了,近千个元件让我重排一次?设计这个软件的是不是缺根筋?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB问题 发帖人:XI5D 发帖时间:2019-09-20 03:19:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: